This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:关于当 SDA/SCL 悬空时。

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784544/pca9306-about-when-sda-scl-is-floating

器件型号:PCA9306

你(们)好。

我想向我提供您的建议。

在本例中、当 EN (连接到 Vref2)为 GND (0V)时、SDA/SCL 将悬空。

该器件是否存在任何问题?

请告诉我是否存在断点或电流消耗可能增加或等

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    "设备是否有任何问题?"
    器件将被禁用。 如果您的 Vref2电压仍然存在、电流消耗基本上将为 Vref2/2200k。 如果 Vref2也是 GND、则消耗电流应接近于零。

    谢谢、
    -Bobby