请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLIN1029-Q1 大家好、
我正在开发 USB-LIN 电缆、需要选择如何为芯片供电。 校正 LIN 总线或使用来自 USB 端口的5伏电压?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在开发 USB-LIN 电缆、需要选择如何为芯片供电。 校正 LIN 总线或使用来自 USB 端口的5伏电压?
谢谢你。
您好、Marcio、
TLIN1029器件的工作电压低至 VSUP = 4V、因此您可以根据需要通过 USB 为其供电。 然而、大多数 LIN 接口以汽车电池电压(例如、12V)为基准。 如果您的电缆要连接到这样的系统、您可能需要包括一个到电池电压的额外连接、以便 LIN 信号振幅将相应地调整并与总线上的其他节点保持兼容。
如果这毫无意义、或者您还有其他问题、请告诉我。
此致、
最大