This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:检测来自 AM26LV32EIDR 的信号时出现问题

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784300/am26lv32-problem-with-detecting-signal-from-am26lv32eidr

器件型号:AM26LV32

尊敬的支持人员:

当使用 AM26LV32EIDR 芯片对伺服驱动器的差分信号进行解码时、由于线路上的共模干扰(电缆长度为10米)而导致误报。
在差分线路和微电路输出上应用共模信号振荡器。 如何解决此问题?
使用匹配的电阻器无法解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anton、

    您能否检查总线上的差分电压? 更容易查看接收器是否正确响应输入信号。 您使用哪种电缆? 通常、建议在 RS-485通信中使用双绞线、这将消除大部分差分噪声。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    我检查了信号总线上的差分信号、干扰水平为~ 2V、我认为问题是接地。 是否有一份文档提供了接地器件的建议? 或者如何正确地在器件电路板上接地?

    此致、

    安东!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anton、

    您可以查看此 应用手册 (第11节、图9)。 由于距离不长、因此您可以 在两端共用接地端。

    此致、

    Hao