This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCANSTA112:Scansta112 ESD 注意事项

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784451/scansta112-scansta112-esd-considerations

器件型号:SCANSTA112

您好!

我们希望使用具有外部连接(即 USB JTAG 适配器)的 B0/B1端口、并想知道是否需要额外的 ESD 保护。
数据表指出,相应的输入引脚上没有 ESD 钳位二极管,但使用了一种替代方法。 这是什么方法?
最大额定值将2500V 作为 HBM 最小值,因此我想 Scansta 在正常应用Tm 中不需要采取额外措施。
是这样吗?

此致
Martin Schrengen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ESD 保护高达2500V (HBM)、采用没有钳位二极管的 ESD 结构。 这是否足以满足您的应用需求? 通常、如果这些引脚连接到用户可以访问的连接器或电缆、则可能需要更多的 ESD 保护、因为它可能会受到更高电压电平的 ESD 影响。

    此致、
    相位