This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:EEPROM 检查

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784115/ds125br111-eeprom-check

器件型号:DS125BR111

您好、Sirs、

很抱歉打扰你  

有关 DS125BR111的两个问题

如果我们的信号 插入损耗 为30dB、我们是否可以将串行连接用于大型插入损耗应用

2.如果我们使用 EEPROM 控制、我们是否需要一个 EEPRON 一个解决方案? 另一个词是、我们将在 MB 上放置12个 BR111、我们需要多少个 EEPROM?  

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么类型的应用?  对于 PCIe 3 、单 个 DS125BR111通常在高达30dB 的应用中工作、在 SAS-3中 、最大通道长度略高~ 32dB。

    单个 EEPROM 可对多达16个器件进行编程。  在大多数情况下、多个器件可以共享相同的 EEPROM 编码、因此它们不会占用太多空间。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、
    感谢您的回复。
    我想知道是否有关于"对于 PCIe 3、单个 DS125BR111通常在高达30dB 的应用中工作、在 SAS-3中、最大通道长度略高~ 32dB"的相关文档说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有要分享的特定文档。  PCIe Gen3的基本合规通道为-22dB。  DS125BR111可补偿~ 10dB 的通道衰减。  在 PCIe 链路协商和 DS125BR111 CTLE 增益之间、整个系统可以在仅超过30dB 的损耗@ 4GHz 的情况下工作。

    当然、随着通道变得更长、保持低噪声变得更加重要、高衰减的信号对串扰更加敏感。

    此致、

    Lee