This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334G:待机模式

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828401/tcan334g-standby-mode

器件型号:TCAN334G

大家好、

对于客户的应用、他们需要通过外部唤醒信号将系统从待机状态唤醒。

但是、在 CAN 进入待机模式并输入外部 CAN ID 参数将其唤醒后、MCU 无法通过 CAN 收发器的 RXD 接收数据。

 在查看以下数据表后:

我可以说、当 CAN 收发器处于待机模式时、我们必须输入类似的外部模式、然后才能从 RXD 获取低脉冲吗?  

非常感谢!

此致、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T.

    正确-此器件实现了最新 CAN 物理层规范(ISO 11898)中定义的唤醒模式检测机制。  特殊模式的应用有助于防止在总线上出现噪声时节点错误唤醒。

    不过、请注意、在某些情况下、正常 CAN 帧仍可作为此唤醒模式。  每个帧在某个点都有一个显性/隐性/显性位模式、并且由于此收发器的最大 TWK_FILTER 值为4us、因此任何以250kbps 比特率传输的 CAN 数据都应该符合条件。  因此、如果很难生成唤醒模式、您可以考虑将仲裁位速率降低到250kbps。

    此致、
    最大