This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111EVM:如何使 DS125DF111EVM 在引脚控制模式下正常工作?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111EVM, DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784365/ds125df111evm-how-can-make-the-ds125df111evm-work-normally-in-pin-control-mode

器件型号:DS125DF111EVM
主题中讨论的其他器件: DS125DF111

我们根据  DS125DF111EVM 评估板用户指南5.1.1的说明设置所有跳线、但当信号源输入 INB 引脚时、我们无法测量 OUTB 引脚中的任何输出波形。

我们使用万用表测量 VODB 引脚的电压约为100mV。电压正常?VIN、VDD、REFCLK_IN 的电压正常、OUTB-的电压为0V。

我们怀疑 DS125DF111 在测试过程中不起作用。

我们想知道需要将哪些设置为引脚控制模式、但需要设置跳线设置、例如 DS125DF111的某些寄存器或需要为 EVM 输入其他信号。

我们的跳线设置图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3.3V 电源消耗的电流是多少?

    您使用哪种类型的信号作为输入?  仅连接了一根电缆。

    输入信号的数据速率是多少?

    如果 DS125DF111未锁定到传入信号、则输出将静音。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V~消耗的电流约为100 μ A 150mA。

    信号源为 PRBS31、数据速率为10.3125G。

     锁定指示灯未呈绿色亮起。

    我们尝试将 A/B 通道连接到信号源、但 EVM 仍然没有输出信号或电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    DS125DF111需要编程为锁定至10.3125Gbps。  此器件的默认数据速率为9.8304Gbps。

    应用默认数据速率后、器件将锁定到数据。  只有当器件锁定时、才会有输出信号。

    此致、

    Lee