This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:指示灯故障的 DP83867

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827033/dp83867cr-dp83867-with-indicator-light-problem

器件型号:DP83867CR

PHY 芯片为 DP83867、下面是我们遇到的一些问题:

1、PHY 在上电后不工作(插入后、电烧器燃烧器不会亮起);有时  、它会在按下复位按钮后亮起(连接到 RESET_n);

2.为什么 PHY 启动后接口指示灯不亮,以及插入网线后接口指示灯为什么要亮?

3.如何将 MDC 和 MDIO 接口与多块 PHY 连接;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您能否分享原理图?

    2.它是您要询问的 MDI 接口吗? PHY 链路 LED 应仅在连接到链路伙伴的网络电缆已建立且链路已建立时亮起。

    什么是多块 PHY? 您能否提供方框图?

    另请参阅此应用手册以获取故障排除指南: http://www.ti.com/lit/an/snla246a/snla246a.pdf

    此致、

    Hung Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hhi Hung Nguyen

        抱歉、此处所附的原理图可能不适用。 我可以解决这个问题。 并向您发送电子邮件。 但我可以搜索正确的电子邮件地址。 因为有很多洪阮。 请给我发送一封电子邮件吗? 以便我可以与您连接。

        希望收到您的电子邮件。

        祝你度过美好的一天!