This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:来自 AWR1243的 MIPI CSI2

Guru**** 2580775 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827378/ds90ub953-q1-mipi-csi2-from-awr1243

器件型号:DS90UB953-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

您好!

该芯片能否传输来自 AWR1243雷达芯片的 MIPI CSI2数据?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的、来自 AWR1243器件的 ADC 数据可通过 MIPI CSI 接口发送出去。 您可以在数据表中找到 CSI 引脚详细信息、毫米波 DFP 封装还提供用于配置 CSI 接口的 API 详细信息。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、
    感谢您的快速回复。

    AWR1243的控制 I/F 是 SPI、但 DS90UB953只能传输 I2C I/F
    我认为我应该使用 I2C 转 SPI 转换器、并且可以通过主机的 DS90UB953来控制 AWR1243。
    正确吗?

    我担心延迟时间会增加、如果它不符合 AWR1243 I/F 的规格、因为 I2C 的通信速度比 SPI 慢。
    你怎么看?

    谢谢、
    Hirosada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirosada San、您好!

    您是对的、要使用 SPI 接口、您需要使用 I2C 转 SPI 转换器。

    通过 DS90UB953、通过 I2C 反向通道进行的通信将非常慢、并且时序不可预测。 如果 您没有执行太多的动态配置,基本上只配置一次设备,然后只获取 CSI 数据,则不会出现问题。

    此致、
    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vivek、