请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB953-Q1 Thread 中讨论的其他器件:AWR1243
您好!
该芯片能否传输来自 AWR1243雷达芯片的 MIPI CSI2数据?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
该芯片能否传输来自 AWR1243雷达芯片的 MIPI CSI2数据?
谢谢、
您好、Vivek、
感谢您的快速回复。
AWR1243的控制 I/F 是 SPI、但 DS90UB953只能传输 I2C I/F
我认为我应该使用 I2C 转 SPI 转换器、并且可以通过主机的 DS90UB953来控制 AWR1243。
正确吗?
我担心延迟时间会增加、如果它不符合 AWR1243 I/F 的规格、因为 I2C 的通信速度比 SPI 慢。
你怎么看?
谢谢、
Hirosada