This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD01:器件数据表中的串联电阻值 R1

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784396/sn65hvd01-series-resistor-value-r1-in-device-datasheet

器件型号:SN65HVD01

大家好、我之前问过有关数据表中显示的 R1、R2和 R3电阻器值的问题、并收到 R1=180k Ω、R2 = 30k Ω、R3 = 40k Ω 的响应。 我一直使用这些原理图运行 LTSpice 仿真、但 R1的值存在问题。 当我使用180千欧作为该值时、比较器无法正常工作。 当我减小该电阻时、比较器按预期工作。 180千欧是否正确? 此外、是否可以为该比较器电路中使用的运算放大器提供器件型号? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sullivan、

    180kOhm 是等效的典型值。 实际电路可能会有所不同。 通常、RX 输入级的衰减约为20。 您可以使用理想的比较器模型进行仿真。 您可以将比较器的阈值设置为大约40mV 以用于仿真。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你