This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:选择上升/下降时间

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827814/tca9406-select-rise-fall-time

器件型号:TCA9406

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们在 I2C 信号上使用了 TCA9406、电压范围为1.8V 至3.3V。

但是、由于我们设置为 OE = 1、因此只能使用内部 PU 的函数。

现在 、我们尝试建立并联的外部电阻器并增加接地电容、以更改 IC 的上升/下降时间

但发现这不符合 I2C 规范。

因此、我们要检查如何更改 IC 的上升/下降时间

我们的原理图和 随附的测量波形文件、如下所示、  

端口 A 为1.8V、端口 B 为3.3V。

在末尾添加电容器、例如波形名称39p/220p。

紫色波形信号为 SDA、绿色为 SCL

原理图:

39p 电容波形:

220P 电容波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shu、

    您是否正在尝试满足39pF 侧的下降时间? 220pF 侧看起来应该符合 I2C 的下降规格。

    如果您添加一个小型串联电阻器(可能是20欧姆左右)、则可以减慢39pF 侧的下降时间。 这是您的选择吗?

    -Bobby