This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:外壳温度

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243E, TRS3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783484/max3243e-tcase-temperature

器件型号:MAX3243E
主题中讨论的其他器件: TRS3243E

大家好、

您能帮您了解 MAX3243E 和 TRS3243E 的 Tcase 吗?

谢谢、

Mark Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我们的团队正在对此进行研究、并将很快返回给您。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    您是否在寻找这两个器件的 Theta_JT? 您有哪种封装?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    全名是 MAX3243ECDBR 和 TRS3243ECDBR、谢谢。

    此致、
    Mark Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    MAX3243ECDBR/TRS3243ECDBR 的 Ψ JT 为3.2。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、

    抱歉、我不清楚您的说法、您是指"psi"='='=''='''=''功率耗散'?

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    您可以参阅此应用手册。
    www.ti.com/.../slrr012.pdf
    您可以将 Ψ 视为类似于 Theta。

    此致、
    Hao