This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD62:SN65HVD62应用电路

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828072/sn65hvd62-sn65hvd62-application-circuit

器件型号:SN65HVD62

您好!

我们正在尝试使用 SN65HVD62通过 AISG (随附的方框图)实现基站系统架构。 我可以从何处获取该器件的应用电路? 您是否有推荐用于此应用的微控制器? 我们还尝试在底部控制单元 和同轴电缆上组合直流+射频+菊花链、并在偏置 TEE 电路的帮助下将其顶部拆分(如图中所示、有偏置 TEE 块)。 您是否有用于此目的的应用电路、或者您是否有可执行此工作的偏置 TEE IC? 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swetha、

    在推荐的微控制器方面、由于该器件支持标准 UART 式串行接口、在 TXIN/RXOUT/DIRSET/等 上灵活地使用逻辑电平、因此该器件应适用于市场上的大多数 MCU。  除了支持的接口外、可能还有其他系统级因素、这些因素对于为给定应用选择 MCU 而言更为重要。

    对于偏置 T、虽然我们没有具体的元件建议、但基本结构将涉及到用于射频数据耦合到线路的串联电容(即数据表图19所示的"CC"电容)和与电源线串联的电感。  电容器阻止低频/直流电源信号与调制解调器相互作用、电感器阻止射频数据干扰电源电路。  因此、选择的电容值应确保低阻抗、电感器在载波频率(2.176MHz)下具有高阻抗。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于偏置 TEE 电路、您是指类似这样的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞典

    是的、没错。  感谢您抽出宝贵的时间来抽取它。

    最大