This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001IPNP + XIO2001IPNP、IPC CAN#39;t 启动问题或(错误代码:10)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827574/xio2001-xio2001ipnp-xio2001ipnp-ipc-can-t-boot-up-problem-or-error-code-10

器件型号:XIO2001

大家好、

客户遇到以下问题、需要您的帮助。

(三

我尝试    使用 XIO2001IPNP 的 IPC 安装 Molex Profibus DR2-DPM-PCU ,但 它会出现 PCI 桥错误(代码:10)。

我在 HP Compaq Pro 6300台式电脑上安装了此 PCI 卡,但没有出现 PCI 桥错误(错误代码:10)。

我还尝试安装另一个 PCI 卡 (PCI-4142P、PCI-485220P、Mitsubishi CC-Link Q80BD-J61BT11N)。 它的工作没有任何问题。

您认为问题是什么?

谢谢你。

(三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    由于其他卡在同一 IPC 上正常工作、因此 XIO2001可能不会出现问题。 此外、由于 IPC 在不同 PC 上工作、因此问题可能与 IPC 有关、而不是与卡本身有关。 他们应该检查他们使用的是正确的最新驱动程序、也许可以尝试不同的操作系统。

    此致、

    I.K.