This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:连接至 CPLD 的 M-LVDS 驱动器接口

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780756/ds91m040-m-lvds-driver-interface-to-cpld

器件型号:DS91M040

您好!

 IAM 为我的系统设计背板、在背板中、我使用 CPLD 进行一些逻辑实现。到 CPLD 的参考时钟是从 M-LVDS 驱动器确定的路由(仅限点对点)。

如图所示、M-LVDS 收发器侧耦合电容器和端接电阻器是否存在、因此我只想将其用作驱动器、是否可以在接收器侧(CPLD) 提供耦合电容器和端接电阻器(100欧姆)。是否存在任何问题???? 如何设计 LVDS CLCOK 从 DS91M040到 CPLD 的路径。 请为我提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以通过这种方式使用 M040。  它将需要在 Rx 输入端接100欧姆电阻、以保持良好的信号质量。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我按 如下方式连接 M-LVDS 网络,则会出现任何问题??? ????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    端接电阻器应位于驱动器上、并且只有一个接收器、这是总线上的最后一个(最远)接收器。

    此致、
    相位