This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS101:TIOS101 LDO 性能

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827957/tios101-tios101-ldo-performances

器件型号:TIOS101
主题中讨论的其他器件:TLV760

大家好、团队、

关于以下信息:

  1. 整个温度范围内的 LDO 输出电压
  2. 输出电流与输入电压间的关系(除了可能适用的热限制)

我们是否有典型数据的图?

对于第2点、限制仅来自热限制或其他因素。 例如、LDO TLV760具有以下图表。

类似的方法会有所帮助。

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前没有您想要创建类似典型曲线图的确切数据。  我拥有的大多数数据适用于一组特定测试条件下的多个器件。  我需要收集更多数据才能创建这些曲线、我将在后续帖子中提供这些数据。  这可能需要几天时间才能完成、但我会尽可能快地提供。

    关于 LDO 输出电流、LDO 中内置了35mA 限制。  在任何条件下、它都应向您提供大于35mA 的电流。  该器件还将 LDO 用于其内部电路、器件本身将消耗一些电流。  外部器件的电流输出规格为20mA、剩余的15mA 容量用于内部使用、浪涌电流会产生一些开销。  但输出本身没有20mA 限制电路、仅限35mA 的总电流。  

    然而、随着输入电压的升高、LDO 上的热效应将成为一个更大的因素、并在关断发生之前限制可用的输出电流。  流经输出引脚上开关负载的电流将进一步增加器件的热量、并由于热加热限制、进一步减少或改变通过 LDO 的可用电流量。

    此致、

    Jonathan