This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65EPT23:支持的输入信号 LVPECL 和 LVDS

Guru**** 2906050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784257/sn65ept23-supported-input-signal-lvpecl-and-lvds

器件型号:SN65EPT23

大家好、

数据表中包含支持 LVPECL 和 LVDS 作为输入的说明。

似乎存在内部端接电阻、

我能否直接连接到该 IC、无论是驱动器侧的 LVPECL 还是 LVDS?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shidara-San、

    没有内部端接、因此您确实需要外部端接。 有关适当的终端/偏置(假设您具有直流耦合),请参阅此应用手册: www.ti.com/.../scaa062.pdf

    该器件专为 PECL 而设计。 只要它处于1.2V 至3.3V 的输入共模范围内、它就可以接受 LVDS 信号。

    此致、
    相位