This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PWM 到模拟0-10V 输出

Guru**** 2871340 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, ISO7710, ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826287/pwm-to-analog-0-10v-output

主题中讨论的其他器件:ISO7740ISO7710ISO7720

您好!

对于用于工业照明应用的新型 uWiFi 无线0-10V 控制 器、我们正在寻找低成本、隔离式 PWM 输入/0-100%占空比至0-10V 模拟输出转换器。 空间也是一个制约因素。

我看到了使用光耦合器、RC/LP 滤波器和运算放大器来完成任务的解决方案。

还有其他建议吗?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:  

    我们可能需要更多有关您需要在输出端传输何种信号的信息、以便为您提供良好的建议。  

    对于隔离式 PWM 信号、只要信令处于器件的最大信令速率范围内、您就应该能够利用我们最新的数字隔离器(100Mbps)。 我相信我们的最佳选择是 ISO77xx 系列产品、例如 ISO7710 (单通道)或 ISO7720 (双通道)或 ISO7740 (4通道)。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:  

    几天内我没有听到您的声音、因此我将假定您能够找到所需的答案。 如果情况并非如此、请随意对此主题进行响应或打开新主题。  

    此致、  

    Dan