This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:是否有任何 USB 转 UART 转换器的自动 AEC-Q100解决方案或 TUSB3410的 Q1版本?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784310/tusb3410-is-there-any-auto-aec-q100-solution-of-usb-to-uart-converter-or-q1-version-of-tusb3410

器件型号:TUSB3410

大家好、

是否有 任何 USB 转 UART 转换器或 AEC-Q100版本的 TUSB3410汽车解决方案?

我的汽车客户需要一个 USB-UART 转换器解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocson、

    不可以、我们没有 TUSB3410的汽车版本。  我们提供了工业温度版本。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    感谢您的快速回复。
    我知道 TUSB3410在这里是工业版本、但对于这个项目、汽车 OEM 需要对所有器件采用 AEC-Q100。
    询问我们是否有任何关于 USB 转 UART Q1解决方案的计划?

    谢谢。

    Rocson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rocson、

    我们目前没有针对 Q1 USB 转 UART 的计划。

    此致、
    JMMN