This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3F303:再次请求 TPD3F303DPVR 焊盘图案

Guru**** 2696755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828083/tpd3f303-tpd3f303dpvr-land-pattern-request---again

器件型号:TPD3F303

是否有适用于 TPD3F303DPVR 的焊盘图案?

我注意到以前关于这个问题的一个主题,但这个主题被锁定了,显然是因为一个错误的反应,似乎是决定性的,但实际上是误导性的。

TPD3F303DPVR 数据表(SLVSAM4A - 2011年1月- 2016年4月修订)显示了8引脚 USON (PVR)封装的机械制图、但未提供焊盘图案。  数据表第15和16页中包含了 USON (PVR)封装的封装信息。  第15页显示了封装和引脚尺寸。  第16页显示了散热焊盘的尺寸。  缺少此封装的焊盘图案和丝印板图案。

数据表提供了 WSON (DQD)封装的此信息、但未提供 USON (PVR)封装的此信息。

在 https://www.ti.com/product/TPD3F303/pinout-quality 网页上、当我单击 CAD/CAD 符号下的 USON (PVR)链接时、我会收到一个机械图纸的单页、其中也缺少信息。  此图不显示散热焊盘尺寸、也不显示此封装的焊盘图案或丝印板图案。

在哪里可以找到 USON (PVR) 8引脚封装的焊盘图案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有此封装的焊盘图案。 我们确实拥有适用于 DQD 封装的该信息、该封装更小且具有相同的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对这个问题的关注。

    我们的进程将涉及较小部分的问题,因此我们将为 USON-8部分临时制定一个土地模式。

    虽然我没有陆地模式、但我现在知道没有可用的模式、所以我的问题肯定得到解决。