This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD321:焊接 X1SON 封装类型

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784023/esd321-soldering-x1son-pakage-type

器件型号:ESD321

你(们)好

请告诉我如何手动将 ESD321DPYR (X1SON)焊接到 PCB。
(手动出售以进行评估)
此致
自助餐厅
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡法因-

    由于封装的尺寸非常小、因此很难进行焊接、但对于手工焊接、遗憾的是没有任何技巧。 我们建议在焊盘上进行焊接、然后使用镊子将器件固定下来、然后使用焊铁加热平面、直到焊点连接到器件和 PCB 之间。

    谢谢、
    阿尔茨