This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:1000Base-KX 设计中的 DP83867IR (无变压器)

Guru**** 2771075 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826698/dp83867ir-dp83867ir-in-a-1000base-kx-design-transformerless

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件: DP83869

DP83867IR 器件是否可用于1000Base-KX (即无磁性)设计? 如果是、AN-1519也非常适用于该器件吗? 是否有任何限制?

非常感谢、

丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议使用 DP83869、因为它具有无磁性设计的特点。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    非常感谢您的回答。 显然、如果我有两个器件与千兆以太网接口相距约2英尺、我可以将 DP83869连接到每侧的 RGMII 端口、并通过与 AN1519 (http://www.ti.com/lit/an/snla088a/snla088a.pdf)图5所示类似的电容将4个输出对连接在一起、对是正确的? 如果是、我假设我要将一侧的 TD_P_A 连接到另一侧的 TD_P_A (通过直流阻断电容器)-对吧?  

    再次感谢您的帮助!

    丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接方式类似于磁性元件

    a)电容耦合

    b)无磁力

    此致、

    GET