This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65990 VBUS RC 设计

Guru**** 2502455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TVS2200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780158/tps65988-tps65990-vbus-rc-design

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:TPS65990TVS2200

您好专家、

客户希望了解如何为 TPS65990设计 VBUS RC 缓冲器。 您愿意帮助吗? 谢谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ann、

    如果您查看 TPS65988数据表、转至"9.2.1.2.4 VBUS 缓冲电路"部分、概述了如何在 VBUS 上实现缓冲电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复! 我是否可以知道为什么该组合是3.48欧姆和4.7uF? 我们是否有它的等式? 非常感谢!

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、

    我们运行了一个仿真来得出数据表中显示的值。 数据表中介绍了选择这些值的原因、下面重点介绍了这些值。 如果客户希望使用缓冲电路、我们建议使用下面显示的值。 否则、可使用 TVS 二极管、例如 TVS2200。

    希望这能解答您的问题。 如果是、请单击此选项可解决我的问题