This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:未通电一侧的 PCA9306行为

Guru**** 2960900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827459/pca9306-pca9306-behaviour-when-one-side-is-unpowered

器件型号:PCA9306

您好、各位男士、

我在1侧使用3.3V、在2侧使用5V。 EN 通过5V 侧的上拉电阻进行连接。

现在我的问题是、如果5V 电源轨在3.3V 之前上电、会发生什么情况?
器件是否有可能受到伤害?

谢谢!
Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    只需确认-您将 EN 和 VREF2连接在一起、然后通过共享的200k Ω 电阻拉至5V 电源(如数据表第一页所示)、对吧?

    假设在这种情况下、在3.3V 侧之前为5V 侧供电不会对器件造成应力或导致损坏。  不过、有几个方面需要注意。  一个原因是、由于 SCL1/SDA1信号可能为低电平、SCL2/SDA2信号也将为低电平。  这意味着、在3.3V 电源轨处于活动状态之前、I2C 通信可能不会工作。  需要知道的另一点是、将有一些泄漏电流从 VREF2流向 VREF1。  泄漏量级为[VREF2 -(VREF1 + 0.6V)]/Rpullup。  如果 VREF1侧的组件不灌入如此小的电流、您可能会在3.3V 电源处于活动状态之前观察到 VREF1电源轨上的电压上升。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Max 的反馈!