This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:关于 DOUT 端口上未使用的终端处理。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784169/max3243e-about-unused-terminal-processing-at-the-dout-port

你(们)好。

我想向我提供有关 DOUT 端口未使用的终端处理的建议。

是否可以直接连接到 GND。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kengo、

    您可以将未使用的 DOUT 保持断开状态。 如果您将其短接至 GND、它可能会在 INP=L 时开始消耗电流

    此致、
    Hao