This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:交换 CC 线路

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827998/tpd6s300a-swap-cc-line

器件型号:TPD6S300A

尊敬的团队:

请问我们是否可以像下图那样更换 CC1和 CC2?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    是的、您可以将任一引脚连接到任一 CC 线路。 但是、请确保遵循为 RPD_G1和 RPD_G2概述的建议。