This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:睡眠模式下 PP 电缆的静态电流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780273/tps65988-quiescent-current-of-pp-cable-in-sleep-mode

器件型号:TPS65988

大家好、  

TPS65988处于睡眠模式时、是否可以知道 PP_CABLE 的静态电流? 谢谢!

此致、  

Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leroy、

    我查看了 TPS65988的数据表和 starfish 页面、找不到该测量结果。 我联系了帮助定义此部件的系统工程师、因此如果有人知道我们是否捕获了此测量值以及在哪里找到该部件、就会是他。 如果我听到任何回声、我会回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam。 此查询是否有更新? 期待收到您的回复。 谢谢!

    此致、  

    Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leroy、
    上周早些时候收到了更新、遗憾的是、在 TPS65988的测试/验证过程中未捕获数据点、因此需要在 EVM 上测量该数据点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adam、数据可用时是否可能? 客户正在推动这一发展!

    此致、  

    Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此 E2E 主题、因为我们能够在论坛上解决此问题。 所做的测量是、当器件处于空闲模式时、PP_Cable 的电流消耗为7uA。