This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:ds110df410 CDR 处于旁路模式、无论我们是否需要复位器件

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826898/ds110df410-ds110df410-cdr-in-bypass-mode-whether-we-need-to-do-reset-the-device

器件型号:DS110DF410

大家好、

我们要检查  是否要在旁路模式下使用 ds110df410 CDR、是否需要 重置  器件以使链接正常? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    不应需要复位器件以允许旁路模式运行。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    客户使用该器件、发现某些 插座无法锁定。 CDR 寄存器 为 0x02。 值为 0xdc、0xdc、0xdc、0x9C (4个通道)

    当链路正常时 、寄存器为0x04、0x04、0x00、0x04或 0xdc、0xdc、0xdc、0xdc、0xdc。 CDR 现在已旁路。 我们不知道为什么它显示 CDR 已锁定。  

    当未锁定 时、即使设置了 CDR 旁路、我们也会重置 CDR、链路再次启动。 您对 如何检查 问题有什么建议吗? 谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您是否还在写入数据表第8.5.x 节中所示的覆盖寄存器?

    谢谢、此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我将 安排 一个电话与您 进行讨论 。 谢谢。