This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4EUSB30:他的器件可用于 USB 2.0?

Guru**** 2909410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4EUSB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827565/tpd4eusb30-his-part-can-be-used-for-usb-2-0

器件型号:TPD4EUSB30

TPD4EUSB30、此器件可用于 USB 2.0?如果是、请参阅数据表或 TI 网站中的相关内容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB2.0是 USB3.0的较低版本、因此、如果 ESD 部件可以用于 USB3.0、它也可以用于 USB 2.0。 但是、您认为数据表中应该正确、因此我将努力将其添加到中。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复...