This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:DS280BR820是否可用于12G SDI 信号传输?

Guru**** 2504055 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782567/ds280br820-can-ds280br820-be-used-for-12g-sdi-signal-transmission

器件型号:DS280BR820

您好!

  我们知道 DS280BR820 可用于 光纤和无源铜线(100G-SR4/LR4/CR4)应用。 现在、我们想知道 DS280BR820是否  可用于12G SDI 信号 传输。

我们的电路板很大,电路板上的线路很长,系统中有12个 SDI 接口。 我们希望使用 DS280BR820  实现 从 12G SDI 接口到电路板 CPU 的背板长度扩展、

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS280BR820在12G 应用中应能正常工作。  在这些较低的频率下、均衡器的功能不如之前强大、但性能仍然非常好。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    感谢您的快速响应。 另一个问题是、由于较低的频率、我们的系统中是否存在除12G 之外的3G/SD SDI 接口、
    我们希望 DS280BR820中的3G/SD SDI 信号具有旁路功能。 我们想知道 DS280BR820是否具有此旁路功能? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DS280BR820可在 EQ 旁路的线性模式下运行。 这将允许信号在不应用显著 CTLE 增益的情况下传递。
    EQ_Bypass 寄存器位于数据表第26页所示的寄存器0x04位[0]中。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    非常感谢。