This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:HBM ESD 测试方法

Guru**** 2928660 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827616/thvd1500-hbm-esd-test-method

器件型号:THVD1500
主题中讨论的其他器件: 冲击

尊敬的 TI 专家:

我的客户在一个关键项目中设计了 THVD1500、他们想要验证数据表中的"±16kV HBM ESD"参数、您能不能帮助提供测试条件、例如测试设备类型、如何设置测试电路以及其他 注意事项? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    该器件通过适配器插座放置在 ESD 仿真器中。  ESD 仿真器针对 HBM 放电模型进行配置、该模型涉及100pF 的储能电容和1.5k Ω 的放电电阻。  测试仪会定期校准、以确保根据 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001生成放电脉冲、并且在每天使用时都会检查其正常运行情况。  THVD1500的放电应用于相对于 GND 端子(引脚5)的 A 和 B 引脚(引脚6和7)。  在每个冲击电平下测试了几个单元:500V、1000V、1500V、2000V、2500V、 3000V、4000V、5000V 等高达16000V 的电压。 在冲击前后对器件进行测试、以验证是否存在性能损失。

    您可以在此处阅读有关 ESD 测试程序和保护技术的更多信息:

    http://www.ti.com/lit/an/ssya010a/ssya010a.pdf

    https://training.ti.com/system/files/docs/1401%20-%20ESD%20-%20slides.pdf

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    非常感谢您的支持、我们将要求客户遵循本指南。