This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/SN65DSI86:SN65dsi86 DP 链路训练失败

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827010/rtos-sn65dsi86-sn65dsi86-dp-link-training-failure

器件型号:SN65DSI86

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 David:  

在执行 DP 链路训练以使用已知模式分配 ML_TX_MODE 寄存器之前、可以解决此问题。

 23 96 02

  FF 14.

 23 96 0A

  FF 14.

但我有其他类型的面板可以不添加它而工作  -->(23 96 02)。

只是想了解有关“半自动链路训练失败”的更多信息 ,为什么会有不同的结果?  谢谢。

谢谢。

本。

  

 

 谢谢

 本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 ML_TX_MODE = 0h 时、某些面板更能承受随机模式。 但最好将 DSI86寄存 器设置为23 96 02、以最大限度地减小这种随机模式的影响。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我不确定。  

    您是不是说随机模式仅提供链路训练的三种模式? 如果是,它应该能够获得培训通过结果。

     TPS1、TPS2、TPS3  

    或者、如果 DSI86首次上电、则该模式只是发送到 DP 通道的随机字节。

    下面是 dsi86规范中的模式表。  :

     空闲  
     TPS1.  
     TPS2.  
     TPS3.  
     PRBS7。
     HBR2合规性眼图
     符号误差率测量
     80位客户模式  

    谢谢。

    本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随机字节将被发出、DSI86不是已知模式。

    谢谢

    David