This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS822:使用少于4个数据通道时的优先级

Guru**** 2386990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782373/sn65lvds822-priority-when-fewer-than-4-data-lanes-are-used

器件型号:SN65LVDS822

大家好、

当我仅使用3个数据 LVDS 通道时、我可以使用任何3个输入 LVDS 通道吗? 或者、是否有任何规则规定我应该使用哪条线路?

此致、

Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito、

    您可以使用任何3个数据通道。 查看数据表中的图16。 例如、您可以使 A3未使用、并且与该通道关联的输出引脚可以保持开路。 此外、请查看第9.3.1节、了解有关如何处理未使用的 LVDS 数据通道的说明。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IK、

    感谢您的播放。

    此致、

    Saito