This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:需要有关寄存器0x01的更多信息

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827385/ds80pci810-need-more-information-about-register-0x01

器件型号:DS80PCI810

您好、先生:

我在 PCIe 应用的设计中使用了线性中继器。

据我所知、触发 PWDN 可能会复位 RXDET、如规范所述  

断电模式、输入为高阻态、输出驱动器被禁用、

µs 在保持高电平5 μ s 时复位 Rx 检测状态机。

我的问题是、清零/置位寄存器0x01 (PWDN)也可以复位 RXDET、在哪里与引脚控制模式一样?

Tks、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

     

    整个器件终端可通过寄存器0x02[7:6]进行控制

     

    寄存器写入的序列、用于同时为所有8个通道复位 rxdet 状态机。

     

    0x02 = 80'h

    0x02 = C0’h

    0x02 = 80'h

    0x02 = 00'h

     

    这将为所有八个通道重新启用 rxdet 状态机。

     

    要控制少于8个通道的端接、需要在寄存器0x08中覆盖 RXDET 引脚。  

    写入0x08 = 08'h

     

    然后、每个要控制的通道中的 RXDET 位需要按以下顺序进行编程。

    CH0的示例

     

    写入0x0E = 00'h (输入 hi-z、因此终止被关闭)

    写入0x0E = 0C'h (启用自动 rxdet、输入为高阻态、直到检测到输出端接)

     

    此致、

    Lee