This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:DP83849IF 监测模式

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I, DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783177/dp83849if-dp83849if-snoop-mode

器件型号:DP83849IF
主题中讨论的其他器件:DP83849I

你好。

我们的初创公司希望为工业网络安全系统创建简单的嗅探器件。

这种方案是否可行? 只能通过搭接来配置 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Evgeny、

    我不太清楚您的应用程序中的侦听要求、但以下应用手册提供了有关可能满足您需求的不同配置的更多详细信息。
    www.ti.com/.../snla086b.pdf

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我读过这个、

    从逻辑上讲、可以通过 MAC 接口连接 DP83849IF 和 DP83849I 来获得 RX、如图所示、对吗?

    我可以仅通过搭接进行配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Evgeny、

    snoop 模式必须通过寄存器 RBR (寄存器17 - RMII 和旁路寄存器)进行配置

    此致、

    Hung Nguyen