This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:运行时启用/禁用端口。

Guru**** 2921580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827400/tusb8041a-enable-disable-port-during-runtime

器件型号:TUSB8041A

您好!

你好。

我们的客户希望在运行时启用/禁用端口、而不是使用 SMBus 进行引导。 是否可以这样做? 如果是、我们将不胜感激、如果您能为我们提供帮助。  

谢谢、祝您愉快。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    否、这不是集线器的功能。  集线器是 USB 从设备、仅根据 USB 主机的命令打开/关闭端口电源。

    此外、TUSB8041A 集线器只能在上电复位时启用/禁用端口、而不能在运行时启用/禁用端口。

    此致、

    JMMN