主题中讨论的其他器件: TPS65988、 BQ25703A
你(们)好。
我的 一位客户正在设计一种新的设计、它基本上是一种将 USB–C 作为唯一充电方法的平板电脑。 我首次为他们提供了 www.ti.com/.../TIDA-01627参考设计、他们对 TPS65987D 非常感兴趣。
他们所构建的器件将需要大约10-15hA 的单节锂电池、无论它们是串联还是并联都不是必需的。 负载将为3.3V 和5V。 看起来 TPS6598x 器件支持 PD 和 BC12、这对它们来说是一项重要功能、因此该产品可以支持现有的传统硬件。 此器件将仅作为其 USB–C 端口上的接收器、用于充电和与 PC 主机进行 USB2通信。 此设计需要通过此端口进行高功率充电(30W)(因此需要 PD)、并需要通过传统系统(例如 USB-A 电源和典型 PC 上的 USB-A 部件)进行至少15W 的充电。
我已经向他们发送了很多材料,例如如何在这些控制器中实现 I2C 主控制器- http://www.ti.com/lit/an/slvae18/slvae18.pdf 和 http://www.ti.com/tool/tps6598x-config,但他们找不到这些板使用的 EEPROM 文件-我们有没有这些文件?
在应用配置软件中、选择 TPS65987D IC (仅选择双端口 TPS65988 IC)时、它们无法访问任何 I2C 主设备设置。 配置文件是否相同? 他们是否可以使用 TPS65988设置并忽略第二个端口?
如果不可能、他们认为他们最终可能会使用 TPS65988 (双端口)、只需在 USB-C 端口旁边添加一个桶形插孔、用户就可以将设备插入传统的 USB2端口进行 通信、同时仍可通过桶形插孔为设备充电。 TPS65988为两个灌电流路径提供逻辑和开关、两个端口均提供反向电流保护、OVP、先断后合以及无电电池支持、因此无需使用其他几个保护和 ORing 组件。
您是否发现使用“哑铃”桶形插孔作为 TPS65988的 VBUS 输入之一的潜在问题? SLVA994文档提到了与在没有正确 PD 协商的情况下提供高电压的充电器的兼容性。
最后、这些文档中提到了 BC1.2、但在应用配置软件中没有我可以找到的设置、没有寄存器或事件等 我找到了一个与 BQ25703A 相关的文档,其中介绍了它的输入电流优化器( http://www.ti.com/lit/an/slva812a/slva812a.pdf ),但它仍然需要 I2C 主设备进行一些配置。 是否有在传统硬件上实现 BC1.2和/或>1.5A 充电的应用手册?
感谢你的帮助!
此致、
Dmitry