This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:寄存器访问类型

Guru**** 2543380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826875/xio2001-register-access-type

器件型号:XIO2001

您好!

您能告诉我数据表(SCPS212I)中第8.4、8.5和8.6节中的表访问列中的“RCU”、“RCUT”、“RWU”和“RU”的每个含义吗?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba-San、

    您可以在数据表的第130页找到这些缩略词的含义。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、I.K、

    很抱歉、我意识到 在推"这解决了我的问题"之后仍然有一个不明确的点。
    状态寄存器中的 TABORT_REC 和 TABORT_SIG 位域标记为 RCUT。 但没有对"T"的描述。
    您能告诉我"T"的含义吗?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我认为这是一个拼写错误;它应该只是 RCU。

    此致、

    I.K.