This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD05:我想知道数据表中 sentenc 的含义

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827404/sn65hvd05-i-want-to-know-about-meaning-of-s-sentenc-in-the-datasheet

器件型号:SN65HVD05

你好

您能否在数据表中详细说明以下句子?

"适用于热插拔应用的无毛刺脉冲加电和断电保护"

此致、

特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Tetsuro-san、

    这意味着两件事:

     -器件的 IO 在未完全通电时具有高阻抗(因此、如果在未通电的情况下插入有源总线、它们不会灌入大电流并中断通信)。

     -当器件通电时、输出状态将与输入信号的状态相对应。  例如、如果 DE 为低电平、驱动器将加电至"禁用"状态、而不会在 RS-485总线上输出高电平或低电平干扰。

    请告诉我、这是否仍然不清楚、或者您是否有任何疑问。

    此致、
    最大