This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR100EVK:评估板似乎有缺陷

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779588/ds25br100evk-evaluation-board-seems-to-be-defective

器件型号:DS25BR100EVK

您好!

通过 DigiKey 订购了此评估套件板两次。 但这两次、电路板似乎都在 SMA 连接器处短路。 我上次联系 DigiKey、他们退还了我的钱。 这次、他们把我送到这里、告诉我 TI 将作出回应并决定下一步要做什么。

我使用万用表进行了导通性检查、它显示所有 SMA 连接都短路。 我还进行了 TDR 测量。

这是 TDR 结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thong、您好、您是否看到所有 SMA 连接器或仅带状线2 SMA 出现此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、回复太晚了、不知怎么说我没有收到关于此帖子的任何通知。

    是的、正如我在第一个帖子中所说的、我在所有连接器上都看到了此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您愿意将 EVM 发送给我吗?我将从我的实验中向您发送 EVM?
    我还将提供 FedEx 发货标签、以方便此次转账。 如果有问题、请使用您的地址进行回复
    您的需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    当然可以。

    我有我们的实验室助手来处理发货。 我应该如何将您的信息转发给她、以便她能够发起转账?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thong、您好、我的收货地址是:
    德州仪器公司
    3885 Crestwood Parkway、Suite 350
    Duluth GA、30096
    注意:John Hamilton
    我将向您发送一个 FedEx 完成的发货标签、您可以使用该标签将 EVM 发送给我、地址为 Duluth。
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这是我们的实验室助手的地址:

    Karen Kuhns

    伊利诺伊大学

    306 N Wright St

    Urbana IL 61801

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Thong、
    还有一个问题、Karen 的电子邮件地址是什么? 对于 FedEx 跟踪、我需要此功能。
    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    网址是 kuhns@illinois.edu

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Thong、
    更换的 EVK 现已发货。
    在收到新的 EVK 后、Karen 可以将您的 EVK 发送给我。
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您应该已经收到了更换的 EVK。 请尽快将您的 EVK 发送给我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请尽快将您的 EVK 发送给我。 我想检查该 EVK。 我包含了 FedEx 信箱、发货标签是您上周收到的货件。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的回答。 我去过一次旅行。 Karen 告诉我、她已将电路板发送回。 今天我将向她询问更多信息、如果需要、请随时更新。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我刚刚和 Karen 交谈、她说她今天正在寄送董事会。

    我刚刚收到了您发送的新电路板。

    谢谢你