This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75C1167:可以通过硬件配置改进转换吗?

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827443/sn75c1167-can-slew-be-improved-from-the-hardware-configuration

器件型号:SN75C1167

您好!  

我是否可以询问我们是否能够提高收发器的压摆率?  

请参阅下面的捕获、收发器输出为 CH3

如需更多信息、请告知我们。  

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您希望提高驱动器的压摆率是多少?  您提供的波形对我来说很好。  通常、除了增加端接电阻值之外、增加压摆率也没有太多工作要做。  可以通过在 Y 和 Z 线之间添加电容来降低压摆率。  它们之间的电容越大、压摆率就越慢。  (您还可以添加一个小值串联电阻和电容、以形成一个差分 RC 低通滤波器。)

    此致、
    最大