This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1167E:DE 引脚在开路#2中的行为

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826961/sn65c1167e-behavior-of-de-pin-in-open-2

器件型号:SN65C1167E

请在刘阳的问题中添加这个内容、并告诉我。

查看 PCB 板上的 DE 引脚波形、
电平保持在大约0.4V、
但它瞬间上升至1.1V 左右。
(宽度为5us 至15us)

为了运行驱动电路、输入信号需要 H 多少微秒?

如果 H 电平时间短、信号是否被忽略(驱动电路不移动)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一旦 DE 引脚切换其逻辑状态(从低电平变为高电平或从高电平变为低电平)、器件的输出将在19ns 内被启用(请参阅数据表表表表6.7中的 tPHH/tPZL 规格)。  因此、我期望一个宽度为5us 至15us 的脉冲、以启用驱动器电路并在输出端产生可见脉冲。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回答。

    很抱歉、上一个问题的内容有错误。
    我的宽度是"从5us 到15us "、但它是正确的"从5ns 到15ns 的宽度"。

    如果 DE 引脚信号为"5-15微秒脉冲宽度高于0.6V"、
    驱动电路是否已启用?

    作为参考、随附了使用示波器测量的波形。  
    有时会出现这样的波形(大约每隔几秒)、  
    但0.6V 或更高的时间宽度大约为5ns。

    此致、
    卡内托摩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanetomo-San、您好!

    我不希望这些干扰导致驱动器被启用。  很难说、由于器件对这些类型的短持续时间、低振幅脉冲的响应没有完全表征、但我认为发生这种情况的可能性应该很低、因此它永远不会被启用。  如果您想完全消除这一问题、可以尝试使用一个到接地的小电容来过滤 DE 引脚;这应该能够有效地抑制~5ns 的毛刺脉冲。

    此致、
    Max Robertson