This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:内部架构问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, TXB0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826142/tca9617a-question-for-internal-architecture

器件型号:TCA9617A
Thread 中讨论的其他器件: TXB0101

各位专家、您好!

我的客户对 TCA9617A 内部架构有疑问。

客户猜 TCA9617A 的内部架构与 TXB0101相同。 如果成立、他认为 TCA9617A 具有如下电阻器。

他想知道 TCA9617A 的电阻值。 可以回答吗?

此致、

Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kazuki-San、

    "客户猜测的 TCA9617A 的内部架构与 TXB0101相同。 如果成立、他认为 TCA9617A 具有如下电阻器。"

    这是不正确的。 TCA9617A 不是一个已被重复使用/从其它芯片中取走的器件。 该器件的名称独特、专为 I2C 协议而设计。

    证明我们的器件没有上拉电阻:如果客户移除任一侧的外部上拉电阻器、则 I2C 线路将浮动/放电至 GND 或~0.5V。 我们在此器件中不使用内部上拉或"单次触发"。 它纯粹是一个开漏器件、没有任何方法将 I2C 线路本身驱动为高电平、如您所示。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San、

    感谢您的善意解释。

    我会将您的答案循环给我的客户。

    此致、

    Kazuki Kuramochi