This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:XI 必需/不必要?

Guru**** 2931450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826521/dp83822h-xi-necessary-unnecessary

器件型号:DP83822H

大家好、

对于 RMII 参考时钟、XI 的描述被描述为。

如果您没有 RMII 访问权限、是否无需 XI 输入?

如果我将 PWDN 引脚拉低、能否关闭 XI 的时钟输入?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XI 和 XO 引脚为 DP83822 PHY 提供时钟。 如果在 RMII 主器件、MII 或 RGMII 中使用 PHY、则需要从外部 XTAL 或振荡器向这些引脚馈送25MHz 时钟。  对于 RMII 从模式、XI 引脚需要馈入50MHz 时钟输入。  

    在 PWDN 期间、由于允许 MDIO/MDC 访问主机、因此需要时钟。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    感谢您的回答。

    无论如何、我知道 XI 需要一个时钟。

    此致、

    Kenji