This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:ESD 放电保护-±30kV 或+30kV?

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827161/tpd1e10b06-esd-discharge-protection---30kv-or-30kv

器件型号:TPD1E10B06

该器件的数据表反复表明、该器件能够提供高达 ±30kV 的气隙和接触放电保护。 但是、在数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd1e10b06.pdf)第3页的第6.2节("ESD 额定值")中、接触放电和空气放电额定值下的电压为30000V。 在其上方、在人体放电模型和充电器件模型旁边、它在额定值旁边指定了"±"。

该器件的额定 电压是±30kV 还是正30kV 空气间隙和接触放电保护? 我是否对这些评级的含义有根本的误解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    该器件的额定 电压为±30kV 、符合 IEC 61000-4-2 ESD 保护标准。