This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:我是否可以对 PCA9544A 和...有一些疑问? ?

Guru**** 2769025 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9544A, PCA9546A, TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827023/pca9544a-may-i-have-some-question-for-pca9544a-and

器件型号:PCA9544A
主题中讨论的其他器件: TCA9544A

尊敬的先生:

我是否可以对 PCA9544A 和 PCA9546A 有一些疑问 ... ?

具有 中断逻辑的 PCA9544A 4通道 I2C 和 SMBus 多路复用器

具有 复位功能的 PCA9546A 4通道 I2C 和 SMBus 开关

  中断逻辑和 复位功能除外。

 多路复用器(PCA9544A) 和  开关(PCA9546A)有何不同?

换个词:如何选择 多路复用器(PCA9544A) 或 开关(PCA9546A)

                  是否有 必要使用多路复用器(PCA9544A)的任何条件 不能使用 开关(PCA9546A)?

                   有任何必要 使用的条件      开关(PCA9546A)不能使用 多路复用器(PCA9544A) ?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TAlex、

    " 多路复用器(PCA9544A) 和  开关(PCA9546A)有何不同?"

    感谢这个问题、有很多人不知道有什么不同、如果他们想要某种功能、可能会导致问题。

    开关能够同时启用多个通道。 多路复用器一次最多只能启用1个通道。 您可以将开关与多路复用器相同(一次启用1个通道)、但使用多路复用器无法同时启用多个通道。 简而言之、开关可以是多路复用器、但多路复用器绝不能是开关。

    每个都有其优缺点。 在多路复用器中、您永远不会遇到意外启用具有相同地址的两个通道的问题、但您将失去将两个辅助通道桥接在一起的能力 (例如、如果第二个主器件位于第二个通道上、并且希望与其他通道之一上的从器件进行通信。) 这意味着您需要考虑您的系统需要哪种类型的开关/多路复用器。 您可能需要单个通道选项、也可能希望能够执行多个通道。

    此外、请注意、我更新了 TCA9544A 数据表、以使单通道使能更清晰、但需要重写 PCA9544A。 自从您指出这一点后、我已在我们的内部系统中输入一个 TT 来更新数据表。 它应该更加具体、指出它一次只能启用一个通道。

    感谢您的提问!

    如果有任何疑问或您还有其他问题、请告知我。

    -Bobby