This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:检查解决方案是否满足要求

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826691/sn65dsi84-q1-check-if-the-solution-can-satisfy-requirements

器件型号:SN65DSI84-Q1

它显示适用于60fps WUXGA 1920*1200

如果显示规格为1920*720/60FPS,则为2端口 LVDS (8位,VESA,DE 模式)

但是所需 的输出希望具有720*1920/60fps,使用此部件是否会有任何问题?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    我不理解您的问题。 如果显示规格为1920x720、为什么所需的输出为720x1920?  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,再次检查后,问题是,是否可以支持720*1920/60fps 的纵向显示? 谢谢  

    此致、

    专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    是的,此设备可以支持720*1920/60fps。 您可以在本应用手册中参考编号7来确定是否支持分辨率: http://www.ti.com/lit/an/slla356/slla356.pdf

    此致、

    I.K.