This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0071:LMH0071

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826835/lmh0071-lmh0071

器件型号:LMH0071

我已将 FPGA IP 用于解串器、发现它是20位数据接口、其中来自 IC 的数据为10位。 我将其用于 SMPTE-259M-C、即 SD SDI 标准捕获。 还有什么方法可以用于10位、也可以修改10位而非20位的解扰器、或者我可以按原样使用它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    您可以按原样使用它。 我们实际上将此 IP 用于 SMPTE-259、其中使用了10位。 通过使用此 IP、我们为3G 和较低速率(如 SD 或 SMPTE-259M)生成了色条或病态。

    此致、Nasser