This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H-Q1:TCAN1042 SON 封装器件差异。

Guru**** 2521130 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782995/tcan1042h-q1-tcan1042-son-package-device-variance

器件型号:TCAN1042H-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1042-Q1

大家好、  

客户正在寻找更小的 TCAN1042封装尺寸

1. VSON 封装似乎仅适用于 TCAN1042 - Q1器件? 是否有同样采用 VSON 封装的非 Q 器件?

2.器件标识1042/1042V 之间的差异、它只是顶部标识是否不同? 是否存在任何功能或电气差异?

3.除器件标识外、以下器件型号中还有哪些其他差异(下表中突出显示)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OH 找到了 H 和 G 差异的器件比较表。是否有常用和推荐的器件?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    器件变体的选择在很大程度上取决于您的应用。 有助于您做出决策的一些问题:

    1. CANH 和 CANL 引脚上预期的最高电压是多少?
    2. 您的 IO 电压是否需要与您的 CAN 电源电压分离?
    3. 应用中的预期数据速率是多少?

    如果您能回答这些问题、我可以向您指出正确的方向。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric 的回复。

    基本 TCAN1042-Q1应该可以完成该任务。

    除标记之外、可订购器件1042和1042V 不应存在功能差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    1042和1042V 之间确实存在功能差异。 在1042V 上、引脚5是 VIO 引脚、用于设置 STB、TXD 和 RXD 引脚的 IO 电平。 想法是可以有5V VCC、但 VIO 可以连接到3.3V、TXD、RXD 和 STB 引脚都可以在3.3V 逻辑电平下工作。 在1042上、引脚5是一个无连接引脚。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、